This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:添加散热器/散热器以实现更好的散热

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712956/ucc27712-adding-heat-sink-radiator-for-better-heat-dissipation

器件型号:UCC27712

团队、

 在 UCC27712的用户指南中、我们提到了如何使用散热器来提高热性能。

建议使用哪种类型的散热器或散热器来降低 UCC27712在高负载下的工作温度?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、
    我是 TI 的一名应用工程师、为 UCC27712驱动器提供支持、并将努力解决您的问题。
    用户指南建议向 MOSFET 添加散热器以降低 MOSFET 的工作温度。 EVM 包含 TO-220电源器件的模式、因此可以移除 EVM 上的 MOSFET 并将其替换为 TO-220封装中的等效器件、即 IPP65R190CFD。
    有许多标准散热器与 TO-220晶体管兼容、但宽度应限制为~0.6"或更小、以避免散热器相互接触。
    AVID 提供的散热器示例包括:577102B00000G、577202B00000G 和576802B00000G。

    请在主题中确认这是否回答了您的问题。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的反馈。 我们正在研究将散热器/散热器专门应用于驱动器本身。 您对此有什么经验吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bartosz、

    为 IC 本身添加散热器。 我在之前的生产电路板设计中、在硬件设计位置没有实施过这种方法。

    我进行了一些搜索、我看到 Fischer Elektronik 提供了一些针对 DIP 和 SMD 应用的小型挤压设计。 一个示例器件型号是 ICK SMD A 8 SA。 关于驱动器 IC 的连接、有导热环氧树脂、我看到3M 制造了导热胶带。

    我要注意的是、如果转换器有高电压输入、散热器不会靠近 IC 上的引脚5 thu 8。 驱动器 IC 上的引脚5至引脚6至8之间可能存在高电压电势。

    但愿这对您有所帮助。

    此致

    Richard Herring