This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650860EVM-116:启动 TPS650860上的 BUCK3过流

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706221/tps650860evm-116-start-up-buck3-over-current-on-tps650860

器件型号:TPS650860EVM-116

我们最后启动 BUCK3 @ 3V3 (BUCK1 @ 1V0是最后一个)、并且偶尔该电源轨无法启动。 发生的情况是、馈送 BUCK3的5V 负载点电源由于过流而下降。

我们怀疑的第一件事是3V3电源轨上的分布电容过大–在对本地去耦和储能电容器的详细审计中、我们发现超过400uF。 删除大部分内容不会导致行为发生任何变化。

我们在一场拳击中决定禁用 BUCK3放电阻、这导致问题消失。 问题是为什么? 对于一个100Ω Ω 负载、缺省值为 BUCK3_DISCHG[1:0]= 0b01。 这应该等于最大值只有33mA! 5V POL 专为5A–25W 而设计、考虑到单元的总功耗低于该图的一半、我们应该有足够的余量。

想知道是否有人可以再对此做出说明。

谢谢、

Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    我很高兴您能够解决此问题。 禁用放电电阻器会将其固定、这是很奇怪的、因为当启用降压时、放电电阻器不应该打开。

    如果您想共享任何更多信息、例如 PMIC 中的寄存器转储、原理图、布局或问题的示波器截图、我很乐意查看这些信息。

    如果您尝试在电源轨已经上电后启用放电电阻器、它是否按预期工作?

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    有一些从已经到3V3电源轨的其他电源轨到保护二极管的漏电流、我想知道这是否令人沮丧。 最坏的情况是从以太网开关变压器的中心抽头通过开关器件返回到3V3电源轨的1V8电源轨(-二极管压降)。 我们使用 TPS 中的一个备用开关在3V3导通后将1V8升至 CTS、这一功能已经很好、但是仍然有一个残余电压-大约1V -来自另一个已加电的电源轨。

    我收到了 Russell Weberley 的请求、要求提供更多信息、我将在(MY)星期一进行整理。 如果您可以与他联系或抑制我您的电子邮件、那么我将批量处理数据。

    在电源轨启动后启用3V3放电电阻器的好主意-星期一将会给出一个 GO。

    谢谢、
    Dave。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、

    由于我们已将此讨论离线、我将继续并关闭此主题。

    谢谢、
    Nick