This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3414:Vin 和 Lx 的最大占空比或电压差

Guru**** 2797465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713252/lm3414-max-duty-cycle-or-voltage-difference-for-vin-and-lx

器件型号:LM3414

LM3414是否定义了最大占空比?

我想检查 VIN ~ LX 的电压差可以降低多远。

※输入电压:24V 至 LX:21V (VF:4.2V×5)条件没有问题?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!

    它应该可以正常工作、因为它是一个低侧 MOSFET、所以它不需要启动刷新和最短关断时间。

    此致、