This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071:太阳能充电和最低电流要求

Guru**** 2893060 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709363/bq25071-solar-charging-and-minimum-current-requirement

器件型号:BQ25071
主题中讨论的其他器件:BQ24650

您好!

我们将使用 BQ25071或 BQ24650对 LiFePO4电池进行太阳能充电:这些问题与 BQ25071有关。 我们看到 BQ25071更简单、并针对 LiFePO4进行了优化、但与 BQ24650不同、规格中没有明确规定 VDPM。 以下是我们的太阳能和电池规格:

太阳能电池板:I SC=165mA;Vosc=4.8V;Vmppt=4V;Imppt=150mA

电池:

  • 1550 mAh LiFePO4
  • 标称电压为3.2V
  • 充电电压为3.65+/- 0.05v
我们将通过选择1.5Kohm 电阻器值将 ISET 限制设置为150mA。
在良好的日光条件下、这一切都很好、效果也很好、功率为150mA/4V、但在非最佳太阳辐照度条件下、产生的功率将会低得多。
假设我们的电流在50mA 范围内、进入 BQ25071的电压 Vin 满足所有其他最低条件(VULO < Vin 、Vin > VBAT + VSLP):
 
该低电流是否能够为电池充电? (假设电压为3.9V、电流为50mA、VBAT 为3.5V、那么示例条件是什么?)
如果没有、最低电流要求是什么? 我们希望尽可能多地实现充电涓流、因为该器件将在大部分时间都在室外。
150mA 的电流限制设置是否会影响50mA 充电?
如果您有任何关于 BQ25071用于太阳能收集的应用手册/指南、请告知我们。
谢谢、
Krishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ25071没有用于太阳能电池的 VDPM 或 MPP 功能。
    BQ24650是更好的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bill。

    是的、我们了解 BQ25071缺少 VDPM/MPP 功能。 但是、我们想看看通过 ISET 的电流控制功能是否与通过 BQ24650中的 VDPM 的电流控制机制等效。 两者似乎都通过电阻器设置将输入充电电流限制为阈值、从而将其调节至 MPPT 所需的 V/I 点。 BQ24650还在做什么来达到 BQ25071未达到的最佳 V/I 点?

    BQ25071的原因在于其成本和简易性。 感谢您的支持和帮助。

    谢谢、
    Krishna
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    深入探究后、我们会发现 ISET 机制和 VDPM 解决方案并不等效。

    谢谢、