This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003QRNPRQ1样式手册中的过流保护限制有一些疑问。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713182/there-is-some-doubt-about-the-limit-of-overcurrent-protection-in-the-lm76003qrnprq1-style-book

LM76003QRNPRQ1样式手册中的过流保护限制有一些疑问。 IC 的最小过流保护限制是多少? 谢谢你。

1.根据风格手册,个人对 IC 过流保护限制的理解是 ILS_LIMIT 的值。

其中,以下索引---- 3.4A 在 "电气特性"中给出

3,图中给出了以下指示符---- 3.7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    EC 表说明了多个装置以及添加的保护频带的特性。 另一方面、图4是针对一个没有防护带的单元进行测量的。 因此、图中的 LS 电流限制将始终高于 EC 表。 您应参阅 EC 表以了解该限制。