This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5912:输出放电、EN 连接至 VIN

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713422/lp5912-output-discharge-en-connected-to-vin

器件型号:LP5912

我正在考虑将 LP5912 3.3V 器件用于新应用。  我需要将"EN"直接连接到"in"、我想知道在断电时输出放电 FET 是否仍处于活动状态。 我还没有评估板来自行测量、如果在断电期间输出放电未激活、我可能需要查看其他器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    必须有一些 Vin 才能有足够的余量来驱动输出放电的下拉 FET。 因此、当 LDO 完全正常工作(输入电压> 1.6V)时、连接到 EN 的 Vin 将不允许使用下拉功能。

    如果您没有单独驱动 EN 的外部信号、则可以使用电阻分压器、以便在输入电压下降时、Ven 将小于0.3V。对于更可靠的解决方案、可以使用电压检测器或电压监控器代替电阻分压器。 这将允许输出放电一段时间、以帮助对输出轨进行放电、同时 Vin 仍有足够的余量为内部电路供电。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于我的应用、当该 LDO 完全断电时、可能会随时向 OUT 施加电压。 我可能需要实现我自己的输出放电(通过 P 沟道 FET 和电阻阻断二极管和/或输出放电)。 感谢您的回复...