This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:堆叠模式问题

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709647/tps543b20-stacked-mode-question

器件型号:TPS543B20

大家好、

我正在进行 PCIe 卡设计。 我有一个12V 输入(始终存在)来自 PCIe 边缘卡、以及一个来自 PCIe 6引脚辅助电源连接器的可选12V 输入。 PCIe 规范允许两个电源轨之间的电压差高达2V、并要求从两个电源轨汲取的功率相对相等。 我正在考虑在堆叠模式下使用一对 TPS544B20、其中"主"PVIN 连接到 PCIe 边缘卡电源、"从"PVIN 连接到辅助电源。

我猜我想将两个 VDDS 连接到初级12V 输入。 目标是在初级12V 电源存在时自主实现电源功能、并在初级和辅助电源存在时使两个电压共享相同。

这是您以前看到过的吗? 您认为我可以让这样的东西工作吗?

谢谢!

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    我看到的所有应用都对 PVIN 使用公共电压。 让我来看看使用分离轨的可行性。 顺便说一下、VSHARE 引脚允许使用共模控制电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、John。 感谢您的支持并期待您的深入见解。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于可堆叠模式、从器件将需要保持 RSP/RSN 引脚断开。 以及其他引脚搭接引脚具有不同的配置、可在可堆叠模式下运行。