This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7100:0.9V VOUT LDO

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7100, TPS7A90, TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705718/tps7a7100-0-9v-vout-ldo

器件型号:TPS7A7100
主题中讨论的其他器件: TPS7A90TPS7A84A

您好!

我正在寻找最小 Vout = 0.8V 至最大 Vout = 1.2V 的 LDO。 VIN 可调节(始终大于2V)。 预计 Iload 约为100mA。 它适用于运行频率为~100MHz 的应用、因此在此频率下 PSRR 应约为20-25dB (不是严格要求)。 我们实际上并不关心 LDO 的功耗、即无电容或无电容 LDO。  

 TPS7A7100是否 最符合我们的要求?您是否建议其它任何内容??

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Premsagar、

    TPS7A90具有高 PSRR、可调输出、可实现0.8V 至1.2V、额定电流为500mA、因此听起来可能更适合您的应用。 请注意、在100MHz 时、LDO 对 PSRR 的贡献可以忽略不计、因为该频率超出 LDO 的带宽。 它是输出电容器和任何其他外部滤波(π 型滤波器)、可在系统级提供100MHz 的 PSRR。 TPS7A90更适合这种情况、因为它没有任何输出电容尺寸的实际上限。 这允许在 LDO 的输出端使用额外的电容和 π 型滤波;而 TPS7A7100对于输出电源轨上允许的电容具有严格的上限。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速回复。 对于  TPS7A7100、我没有注意到严格的输出电容限制。  

    感谢您的建议。 我们将使用 TPS7A90。 但是、我对 TPS7A90有疑问。 如果输出电容器没有限制、我认为它是主极点。 因此、如果我在 LDO 的输出和目标芯片之间放置更多的去电容器、LDO 将变得更慢。 对吗? (我相信 LDO 的带宽小于100MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Premsagar、

    正确的是、随着输出电源轨上放置的电容增加、LDO 响应将变得更慢。 是的、LDO 的带宽远低于100MHz。

    以下应用报告可帮助解释 LDO 控制环路理论

    www.ti.com/.../snva167a.pdf

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的支持。 我们来自 UCLA、将使用这些芯片进行研究。  订购这些芯片的最低数量是多少?  

    谢谢、

    Premsagar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Premsagar、

    产品文件夹的"样片和购买"选项卡(下面是直接链接)提供了各种分销商选项的链接。 点击"立即订购"按钮后、您将找到指向供应商的链接以及指向 TI 商店的链接。 TI store 上的最低数量应为1件。

    www.ti.com/.../samplebuy

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。。。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在寻找相同的 IC (TPS7A7100)、但具有数字可编程输出。 我是说、我们希望使用来自 FPGA 的数字信号来控制输出电压。 如果该选项(数字可编程输出)不可用于此 IC、那么您是否可以提出其他建议。



    我尝试在您的网站上搜索、找到了 TPS7A84A、可以通过将编程引脚接地或将其打开来对其进行编程。 我们无法借助 FPGA 来控制这种情况。

    感谢您的帮助。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Premsagar、

    您似乎在两个线程上发布了相同的问题。 因此、我们将考虑关闭此线程、并将继续支持您在以下位置的线程:

    e2e.ti.com/.../713157

    非常尊重、
    Ryan