This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2GPIO-loader-SW:找不到固件

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2GPIO-LOADER-SW, BQ77910A, BQ77908A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704610/usb2gpio-loader-sw-cannot-find-firmware

器件型号:USB2GPIO-Loader-SW
主题中讨论的其他器件: BQ77910ABQ77908A

我安装了加载程序软件、但在任何地方都找不到更新的固件。

是否有人可以在此处发布链接?

根据 BQ77908配置工具、我有1.0.10且至少需要2.0.19。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonas、
    默认情况下、软件安装程序将文件放在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\USB-TO-GPIO Firmware Loader\Firmware 目录中。 可执行文件位于一个更高的目录中。 如果您的安装或操作系统将已安装的文件放在其他位置、请检查这些文件。 如自述文件中所示、文件名为 usb_bms_v2.0.19.bin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、好的、我找到了。 我真的不明白他们已经在我的计算机上了。 感谢您对此进行澄清。 现在、软件再也找不到 USB-TO-GPIO 器件了。 所以我没有使它工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonas、
    很高兴您找到了该软件。 我不知道工具为什么现在找不到 USB-TO-GPIO。 当然、检查绿灯是否亮起、拔下并插入电缆、检查是否损坏。 重新启动计算机。
    如果随后将 USB-TO-GPIO 用于其他 EVM 软件、则可能是其他 EVM 软件将 USB-TO-GPIO 编程为独特配置、而 USB-TO-GPIO 固件加载程序软件无法识别该配置。 USB2GPIO-loader-SW 旨在加载所需的固件并允许重新安装默认文件、因此提供了两个文件。 其他 EVM 软件可能会对适配器进行单向更新。
    如果适配器的重新引导和重新连接不能让 USB-TO-GPIO-Firmware Loader 软件找到适配器、我希望更换适配器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有一个新的 USBtoGPIO 适配器、我必须说成本非常高。
    如果某些 TI 固件仅是单向的、这也有点奇怪。 这意味着适配器不再是很通用的:(
    现在、新适配器加载了 usb_bms_v2.0.19.bin、bq77908应用程序可以找到它、但芯片没有!
    已尝试重新启动并重新连接、应用程序刚才显示找不到 bq77908。
    我有 BQ77910、但无法在应用中选择它。 大多数按钮和选项都是灰色的。
    我想是否有办法或需要强制它使用77910、但我至少找不到 ASCII 格式的任何配置文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonas、
    如果需要保存固件或需要提供的1.0.10、USB2GPIO-Loader-SW 应能够根据需要将适配器恢复到原始配置。 我不知道原始适配器损坏的原因。 在任何更新过程中、请务必保持通电(插入电缆)。

    要与 bq77910A 或 bq77908A 通信、该器件必须具有高 ZEDE。 在 TI EVM 上、使用了100k 下拉电阻器、该下拉电阻器可能会被适配器的弱驱动器覆盖。 如果下拉电阻较高、您可能需要将 ZEDE 连接到高电平、而不是连接到适配器。 当然、请确保信号线连接到 SDA 和 SCL 并有一个上拉电阻器、通过示波器检查信号是否正确可能会有所帮助。
    bq77908A 和 bq77910A 之间的 EEPROM 区域相同。 在软件中选择 bq77908A 有助于用户避免对 bq77908A 无效的配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    再次感谢您提供了一些有用的信息。
    ZEDE 在这个电路板上有一个1k 下拉电阻器、所以我用一个100k 代替了它。
    SCLK 和数据也有一些高欧姆下拉电阻、这是有原因的。 在评估模块原理图中、有1M 下拉电阻、但没有上拉电阻。

    在示波器中、我没有发现 SCLK 和数据、奇怪的是、无论下拉电阻是1k 还是100k、ZEDE 上的电压都足够为-1V。

    我认为我已经将一切连接好了。 14V、GPIO 引脚4至 ZEDE、引脚9至 SCLK、引脚10至数据。

    是否需要使用要编程的14V 编程电压以外的其他器件为该器件供电?
    我对这里的想法有点不了解:)

    度过一个愉快的周末:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonas、
    bq77910A 的常见实现方式是使用低侧 FET。 如果适配器以 PACK-为基准、且器件受保护、则电压可能为负。 适配器信号可能会钳制在低于其基准电压的二极管压降、可能是-1V。 确保适配器以 bq77910A 的 VSS 为基准或"接地"。
    要谈论该部件、您需要为"电池"提供电压。 如果您连接了电池、则会有电源。 电池+的电源电压约为6V 时、您可能不需要仿真电池、但对于更高的电压和正常运行的电阻分压器可用于仿真电池。 USB 通过 PC 为适配器供电。
    要进行编程、您还需要14V 电压。 在测试情况下、您可以使用相同的14V 来操作编程电源和使用仿真电池的 BAT+。

    虽然 EVM 不可用、但其文档可能是有用的参考、如果 您尚未找到该 EVM 或 bq77908A 的文档、请参阅 www.ti.com/.../sluu855。