This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:能够引导器件;能够设置 OV_TRIP 和 UV_TRIP 值;能够使用0x02设置 PROTECT2控制寄存器;但无法观察12V @放电引脚

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709631/bq76940-able-to-boot-the-device-able-to-set-ov_trip-and-uv_trip-values-able-to-set-protect2-control-reg-with-0x02-but-not-able-to-observe-12v-discharge-pin

器件型号:BQ76940

您好、WM、

我将 BQ76940与 PIC 32MX575f512l 搭配用于 BMS。

我能够启动 AFE 并能够接收 CAP3、CAP2和 CAP1伏>3V。

我尝试读取 STAT 寄存器、并且能够接收到0x04作为值。

下一步、我通过向 STAT 寄存器写入0x04来清除 STAT 寄存器、当我读取 STAT 寄存器时、该寄存器为0x00。

现在、我将0x02载入 Protect2寄存器、以使放电引脚变为高电平。

保护2寄存器值为0x02、但放电引脚上的电压为0。

您能就此建议任何纠正措施!

谢谢

Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:
    状态0x04为 OV。 您可以清除 OV,但如果条件仍然存在,它将在 OV 延迟时间之后重新生效。 不过、OV 不会阻止 DSG 处于高电平。
    UV 会阻止 DSG 变为高电平或保持高电平、但这将是状态0x08。
    您提到了设置保护2寄存器以使放电变为高电平、但您需要设置 SYS_CTRL2中的 DSG 位、地址0x05:位1、值0x02。
    可能需要一些时间才能处理这些情况。 清除状态寄存器中的故障、如果故障再次出现、则查找并修复故障原因。 当故障在清零后保持消失时、写入 SYS_CTRL2位1和0来根据需要打开 DSG 和 CHG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM、

    由于 REGSCR 上出现高电压、我的 IC CAP1-VSS 短路。

    我用良好的 IC 替换了 IC。

    更换 IC 后、我为 TS1提供了3伏电压以启动 IC。

    我能够获得 CAP1-VSS、CAP2-VC5x、CAP3-VC10x 电压、分别为3.2V、3.1v 和3.2V。

    但我无法获得 REGOUT 电压。 我将在 REGOUT 引脚上获得230mV 的电压。

    您能否建议任何输入来纠正此错误?

    谢谢

    Imran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、

    我在输出电容器上检查了输出端是否短路。

    在 ALERT 引脚上,我将得到200mV 的电压。

    我已检查警报引脚上是否也没有短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、

    我的源极跟随器电路损坏。
    源极跟随器中的 MOSFET 短路。
    我移除了故障 MOSFET、并直接从第5节电池为 REGSCR 提供18.8v。
    当我向 TS1引脚提供引导信号时、我能够获得3.2V 的 CAP1、CAP2、CAP3电压。
    但我无法获取 REGOUT、AFE 无法通信。
    我预计 REGSCR 电路会出现一些问题。

    您能不能就此建议任何输入。

    谢谢
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:
    在没有模式下、CAP1处于开启状态、但 REGOUT 处于关闭状态。 建议如下:
    检查 REGOUT 是否未短接。 您已经完成了这项工作。
    检查 REGOUT 是否未过载。 您是否测量了所需的电流、它是否在输出范围内?
    检查 REGSRC 是否存在并且处于正确的范围内。
    检查引脚是否焊接到电路板上(REGSRC、REGOUT、VSS)。 VSS 可能已连接或 CAP1损坏。 确保引脚和电路板网络上都有电压。
    如果连接正确、则新部件可能已被不良源极跟随器损坏、具体取决于电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、
    感谢您的回复。
    REGOUT 引脚未连接负载。
    REGSRC 存在、其范围为11.3至13 V
    当未给 BOOT 信号时、regsrc volt 为13v、而给 BOOT 时、其电压为11.3v。
    我已重新焊接这些引脚、以确认连接性、并使用万用表检查了连接性、是否导通。
    仍将引脚重新稳压至 VSS 的电压为300mV。
    无法确定 IC 有什么问题。

    谢谢
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imran:
    似乎您已检查所有连接。 如果没有短路、则必须在处理、安装或测试过程中对部件造成某种损坏。  您可以与同事核实、看看他们是否能够识别出不同的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、
    我用新的 IC 替换了 IC、它开始工作、当 BOOT 信号提供给 TS1 REGOUT 时、Cap1、CAP2和 cap3电压将会出现、并且它们与规格值相匹配。
    但我能够看到 Cap3、CAP2电压的一些奇怪行为。
    当我按照表8.3进行连接时、即使在提供启动信号之前、我也能够观察到 CAP3-VC10x =3.2V、
    CAP2-VC5x = 3.2V、CAP1-VSS = 0v、REGOUT = 0v。
    提供引导信号后、我能够观察到 CAP1-VSS = 3.2V、REGOUT _VSS = 2.6V。
    和其他电容电压是相同的。
    根据数据表、当我提供引导信号时、只有所有电容电压都应随 REOUT 一起出现。 但在这里、如果不提供引导功能、我就能够观察 Cap3、CAP2电压。 这样做的原因可能是什么?

    谢谢
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:
    如果在连接期间 TS2或 TS3上出现瞬态、则上述组(如果存在)可能会加电。 确保在电路板测试期间连接热敏电阻或替代电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、
    我用10k 电阻代替了热敏电阻。
    我不确定瞬态。 我需要确认这一点。
    但 AFE 的运行不会因此而生效?
    我也将使用微控制器和 i2c 对此进行确认。

    谢谢
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、
    我能够接收来自 AFE 的所有电压。
    谢谢
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:
    如果上层组首先从其 TS2或 TS3线路上的某些瞬态中唤醒、则在引导器件时、该器件可能会显示 XREADY 故障。 MCU 可以清除该故障并继续。 清除故障应该是正常操作的一部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、
    部件工作正常。
    谢谢
    Imran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Imran:
    它应该起作用。