This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:内部 ADC 基准电压

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712694/bq40z50-r2-internal-adc-reference-voltage

器件型号:BQ40Z50-R2

大家好、

如何推导内部1.225V ADC 基准电压?

是来自 REG33、REG25还是来自 BAT 电源?

从方框图或数据表中看、这一点并不清楚。

谢谢、Carlo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可能是内部带隙。 我将在明天与硬件工程师谈话后确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADC 和 CC 共用一个单独的专用带隙、此带隙在内部被 DS 称为 Vref1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家、抱歉、

    该问题与 bq20z95有关、而不是与 bq40z50-R2有关。

    此外、我想知道哪个电源轨为带隙基准供电。

    谢谢、Carlo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源来自电池输入。 这是 VCC。 带隙电源位于芯片内部、不会输出。 来自 REG25。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADC/CC 带隙由 REG25供电。