This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:为什么 CHG 和 DSG 引脚具有这样的名称?

Guru**** 2619145 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713168/bq76920-why-do-the-pin-chg-and-dsg-have-such-names

器件型号:BQ76920

BQ76920是否可以在 FET 和 CHG/DSG 保持开路的情况下使用?

我知道它们旨在提供保护、但我们的应用中没有充电器、因此很乐意承担正确安装电池的责任。 我们只想监测电池和 CC 计数中电池的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Laurie、
    CHG 和 DSG 引脚用于在需要时控制充电和放电 FET。 FET 在许多但并非所有锂离子电池中都很常见。 当需要时、输出可在某些配置中直接驱动 FET、或用于控制 FET 驱动器或向其他电路发送信号。 如果在设计中未使用它们、则它们是输出、可以保持开路。