This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59283:有关 TLC59283 15kV ESD 测试的任何解决方案

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59283, TLC5946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713331/tlc59283-any-solutions-about-15kv-esd-test-for-tlc59283

器件型号:TLC59283
主题中讨论的其他器件: TLC5946

大家好、

我向客户推广 TLC59283、并提出以下问题:

由于 LED 板与控制板是分离的、因此客户需要进行15kV ESD 测试。 我发现 TLC59283 ESD 额定值为3kV。 那么、您是否有任何有关这方面的解决方案。 是否可以在 TLC59283输出端添加电阻器?

2.数据表 显示 TLC59283恒定电流可由 Rirref 设置、我的问题是该电流是为所有通道设置的、并且无法通过 SPI 进行更改?

如何控制 LED 亮度?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Betty、

    请注意、系统级 ESD 与我们的芯片 ESD 不同。 客户可以在输出端使用电阻器。

    2、SPI 信号只是开启/关闭通道、当通道开启时、电流恒定、由 Rirref 设置。

    3.如果您想更改 LED 灯具,则需要使用软件来调整开/关时间。 您还可以选择 PWM 类型 LED 驱动器、例如 TLC5946、它更易于更改亮度。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth