尊敬的 TI 团队:
我尝试在倍流器同步整流器拓扑中使用 UCC24612、但它不起作用。
当输出电压超过数据表中规定的4.5V 时、在启动斜坡上、似乎开始在有限的时间间隔内产生栅极脉冲。
几毫秒后、MOSFET 不再收到栅极命令。
它是否与整流器拓扑有关?
它可以在全波整流器拓扑中工作吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Simone、您好!
非常感谢您关注 UCC24612。
为了更好地了解您的应用、我想了解以下内容:
控制器停止生成栅极驱动时、REG 和 VDD 上的电压是多少? 查看这些波形将会很有帮助。
2.整流器拓扑向 VDD 馈入的电流大小以及电流是否在数据表中所述的限值范围内。
如果控制器停止产生栅极驱动、则表明触发了故障、了解上述两个信息将有助于我识别故障。
此致、
区域
您好、Sonal、
感谢您的支持和快速解答。 我希望以下详细信息将有助于了解发生的情况。
这是具有示波器探头指示的电路:
在第一个全景屏幕截图之后。 在 VDD 和 REG 上以大约4.5V 的电压斜升期间、VG 开始产生脉冲。
经过几十毫秒后、当 VDD 和 REG 处于大约7V 时、它将停止工作。
我注意到、REG 上的电压信号在活动期间会受到许多尖峰的影响。
REG 引脚上的电压不会将其值饱和至9.4V、但会继续跟随 VDD 值。
放大后、似乎在活动期间发生了某种突发模式。
在重点介绍栅极脉冲时、我注意到 、并非所有 MOSFET 体二极管的正极化都由 VG 引脚"置位"。 此外、单栅极脉冲在正极化持续时间之前停止。
REG 引脚上的尖峰似乎也是由栅极脉冲引起的骤降。
我希望这已经足够了。
提前感谢、
此致、
Simone