This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803-Q1:如何在 UCC2803-Q1应用电路中选择合适的启动电阻器 RH (高电压电阻器)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2803-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713201/ucc2803-q1-how-to-select-a-proper-start-up-resistor-rh-high-voltage-resistor-in-the-ucc2803-q1-application-circuit

器件型号:UCC2803-Q1

您好!


我的客户询问应用电路中 UCC2803-Q1的启动电阻 、如下所示。
他想知道如何计算启动电阻器值的等式、以便 UCC2803-Q1电路可以在60V 时启动。
供参考、MOSFET 的 Qg 为38nC、开关频率为100kHz。
请分享 RH 电阻的计算公式或详细说明如何选择合适的启动电阻器 RH。

 

 

 

 

此致、
Dy

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DY KO:

     请参阅随附的计算。

     为了进行完整计算、还需要确定 VCC1电容值。 为此、需要了解更多信息、例如输出电容值、最大输出功率、启动期间的最大负载、软启动时间和最大可接受启动延迟。 请记住、每个人都需要较短的启动延迟、但这会以提高 RH 电阻器的功耗为代价。

     谢谢

     Joe Leisten