This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:Ccomp 问题

Guru**** 2590090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705085/tps92640-ccomp-problems

器件型号:TPS92640

您好!

我们使用 TPS92640来驱动系列中的4个 LED。 在我的上一篇文章中、我们遇到了 TPS92640的低电流启动问题。 为了解决这个问题、我们将值从300nF 更改为100nF。 TPS92640的启动效果更好、但该电容器周围存在问题。 实际上、有时(随机且不在所有卡上)、该电容器会阻止 TPS。 振荡在 Ron 上被阻断、不再是 MOSFET 的驱动、依此类推。 我们只需用新的电容器来更改电容器、一切都重新启动良好。 有时、我们只是重新制作焊料。

为了完成您的信息、我们使用了 Vishay vj0805Y104Kxxcw1bc (X7R 10%陶瓷电容)

您能帮我理解问题吗? 该电容器是否适合 TPS? 我们的值变化是否掩盖了另一个问题?

感谢你的帮助

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我假设您将 COMP CAP 值更改为0.1uF? "电容器阻止了 TPS "我不理解这一说法。 我认为电容器应该可以正常工作、否则会导致您的设计出现问题。 什么是输入电压、输出电压、ILED、启动序列、什么是电源以及上电时进行的任何其他操作?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉。  我在国外、只能有限地访问我的邮件和互联网。

    输入电压 范围为18至28Vdc,2个 LED 的输出电压范围为5.4至6.1 ,4个 LED 的输出电压 范围为10.8至12.2,5个 LED 的输出电压范围为13.5至12.3。 我们通过数字类比转换器和 iadj 引脚来驱动 TPS。 电源来自 Powerbox。

    如果您有电子邮件、我可以向您发送我们产品的原理图。

    David