This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712775/pmp8740

主题中讨论的其他器件:PMP8740

尊敬的 Roberto:

如何针对 PMP8740设计对 MSP430F2252TDA 控制器进行编程? 我应该首先对 IC 进行编程、然后在板上进行修复、还是应该先在板上修复 IC、然后进行编程?

Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    如果我记得正确的话、我直接在系统中对 MSP430 uC 进行了编程、因为空白 uC 会将输出保持在三态、而硬件的设计是为了在微控制器保持在三态时保持关闭。 当然、我会单独对 uC 进行编程并将其插入系统中(在我的原型中、我有一个子板)、那么即使在转换器开启时、也可以对其进行重新编程或调试。

    谢谢、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roberto、
    您的意思是无需遵循"先编程、然后在 PCB 上焊接"过程。 我可以使子板准备就绪、然后进行编程或调试。 我之所以提出这一问题、是因为我对此没有经验。

    谢谢、
    Anjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    理论上、无需遵循"先编程然后焊接到 PCB 上"程序、但我建议先对其进行编程、然后将其焊接到 PCB 上、 或者、如果需要、您可以将其焊接到最终应用中、并在编程期间禁用功率级 PFC 和 DC/DC、以避免任何误驱动。

    此致、

    Roberto