This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:VEN 的变化

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712268/lmr14020-variation-of-ven

器件型号:LMR14020

大家好、

VEN 有变化。 (数据表 P.5)

因此、VSTART 和 VSTOP 也会有所不同。

我通过评估确认了 VEN 的变化。

升高温度将提高 VEN、降低温度将降低 VEN。

VEN 的变化系数是多少?

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    VEN 参考电压是 IC 内部的电压源、受温度影响。 请注意、数据表中的最小和最大限值是在-40°C 至125°C 的全温度范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal-San、您好

    感谢您的回答。

    我知道。

    此致、
    高志林