工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我最近学习了 UCD3138HSFBEVM_029演示板、无法理解"同步"功能的不重要之处、我想问两个问题。
I SET:LoopMuxRegs.SYNCCTRL.bit.SYNC_DIR = 1. 并在 我将 SYNC (TP46)下拉至 GND 时选中"LoopMuxRegs.SYNCCTRL.bit.SYNC_IN = 0"。 但我注意到、当为电路板供电时、" LoopMuxRegs.SYNCCTRL"的所有位等于1。 我想是否有其他关于"LoopMuxRegs.SYNCCTRL"的设置,但我找不到。 我想知道原因。
此外 ,我注意到“DPWMCTRL1”中的“EXT_SYNC_EN”寄存器,有两个注释: "设置 EXT_SYNC_EN 位会导致 DPWM 使用 Sync IN 引脚作为同步源"和"从 DPWM 到外部同步"、我对此感到困惑、我想 让 DPWM (不同演示板)时序保持一致、 如何设置寄存器?
期待您的回复、 非常感谢!