This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:LM3492作为 SEPIC

Guru**** 2797495 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712529/lm3492-lm3492-as-sepic

器件型号:LM3492

您好!

LM3492是否适用于 SEPIC 设计? 数据表中提到了预计导通时间特性。 这会干扰 SEPIC 拓扑吗?

到目前为止、我已经在正常升压配置中使用了 LM3492、它工作正常。 但现在输入电压要求已从12V 变为18...32V (大约 22 V LED 电压)。

如果 LM3492不是该设计的理想选择、您可以推荐其他器件吗?

谢谢、此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    我认为您在该设计中使用两个通道?

    以下是有关此问题的上一篇文章: e2e.ti.com/.../2244568

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的回复! 是的、我目前使用两个通道、每个通道7个 LED、每个灯串65 mA。

    另一篇文章建议可以进行 SEPIC 设置、因此我想我会尝试一下。 有人反对?

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、

    根据之前的帖子、它应该起作用。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    再次感谢!

    此致、

    Martin