This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65680:OTP 存储器程序时间问题

Guru**** 2619105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705448/tps65680-an-question-of-otp-memory-program-times

器件型号:TPS65680

大家好、:

我可以在数据表中找到以下描述

在启动编程序列之前、执行一个检查来确保有足够的内存来保持新设置、并且器件的编程时间少于9次。

这意味着我们无法对 OTP 存储器进行9次以上的编程、对吧? (我认为这是 OTP 无法编程问题的可能原因。)


如果答案为否、请提供可编程次数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、正确的做法是器件不能被编程超过九次。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特:…

    感谢您的回答、另一个问题是、我是否可以通过寄存器0xF2 ~ 0xFA 获得编程时间?

    如果是、这些寄存器在编程后会发生什么变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在查看我响应的线程、并意识到该线程仍处于打开状态。
    您可以通过读取寄存器0xF2到0xFA 来计算器件的编程次数、并查看其中有多少个寄存器的字节计数大于零。 例如、假设只有寄存器0xF2和0xF3的字节计数大于零、所有其他寄存器的字节计数为零。 这意味着该器件仅进行了两次编程。
    希望这能解答您的问题。
    我将关闭此主题、但如果您有任何其他问题、请打开另一个主题、有人将作出回应。
    此致、
    辽卡特