This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:关于动态输出电压解决方案

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, PMP9774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713194/tps61088-about-dynamically-output-voltage-solution

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件: PMP9774

您好!

您能 告诉我 TPS61088的动态可变输出电压吗?
客户希望通过向 FB 引脚施加电压来更改输出电压。
连接配置如下。
(条件是 Vin=2.5V 至3.6V Vout=3.6V 至5V)



问题1:这是完全正确的吗?

问题2. 当 Q1没有问题时、
     请告诉我可以输入到 FB 引脚的信号的频率范围。
客户 担心相补角。

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    这个概念是可以的、但是请确保 Vomin 应该高于 Vinmax。 如果 Vinmax = 3.6V、则建议将 Vomin 设置为高于4.5V。

    输出电压可以是较大的范围、例如4.5V 至12V。 注入信号。 FB 引脚上的注入信号应为直流电压。 如果源是 PWM 信号、则需要对其进行滤波。

    我们的 TI 参考设计 PMP9774具有类似的概念、我们还检查了环路稳定性、您可以参阅此 TI 参考设计。