This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:申请更多有关 LM5176数据的详细信息

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712719/lm5176-request-more-detail-lm5176-data

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5118

由于  客户的要求、我想询问更多 LM5176详细信息。

请提供  SW 引脚的 LM5176最大、最小和平均压摆率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    并检查客户是否可以使用二极管替换 SR FET?
    如果客户可以更换、是否有任何负面影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wei Hsin、

    开关节点的压摆率将基于所选的 MOSFET 和应用规格。 数据表中指定了 LM5176栅极驱动器特性。 可以添加一个栅极电阻器来减慢 SW 节点的上升和下降时间。 但是、该栅极电阻器会对效率产生负面影响。  

    如果客户希望使用二极管代替 MOSFET、请使用专为此操作而设计的 LM5118。 使用二极管替代 MOSFET 会降低效率。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett
    我在数据表中找不到压摆率的限制。 请告诉我吗?
    谢谢你。
    露丝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett

    如果 dv/dt 压摆率过高、您能否检查 SW、BOOT、DRV 引脚是否损坏?

    客户进行了 X 射线扫描、发现引脚26~28在降压/升压模式下损坏、但我们无法捕获任何过载波形。 此外、我们还尝试在 BOOT 引脚上添加+8V 齐纳二极管、但引脚仍然损坏、因此客户怀疑引脚可能会由于高 dv/dt 而损坏。