This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65680:0xFF 位[1]的功能是什么

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708592/tps65680-what-the-function-of-0xff-bit-1

器件型号:TPS65680

大家好

作为附件图片。 当我们设置0xFF 位[1]= 1时、0xFF 位[1]= 0有何不同?

作为0xFF 位[1]的描述、当我们执行 RELOAD 时、这是不同的。

什么是从 OTP 重新加载数据到寄存器? 另一个问题是哪个寄存器属于"用户设置"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有看到任何附件。 您是说附加一张解释某些内容的图片吗?

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 辽卡特:

    附件图片如下所示、我想清理两件事。

    什么是重新加载? 是否从 OTP 加载数据? 或其他操作。

    2。x 0xFF 位[1]说明"仅重新加载用户设置"、什么是用户设置、它包括哪个寄存器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我浏览了数据表、这是我的理解:

    重新加载意味着从 OTP 重新加载、即加电值。

    2.用户设置是 诸如 Config1寄存器、Config2寄存器等项以及存储在 NVM 中的序列模式。

    您应该能够动态更改寄存器、而不是执行重新加载以确认 NVM 的默认值已重新存储在寄存器中。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我希望这有助于解决您的问题。 我将关闭此主题、但如果有任何其他问题、请随意打开另一个主题。
    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢。