This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4120:LM4120输入电压范围问题。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/710215/lm4120-lm4120-input-voltage-range-question

器件型号:LM4120

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 LM4120。

我有疑问。

问题1.
数据表(SLVS049F)第11页的图20电路包含晶体管。

假设添加到 IC 的晶体管的基极和发射极之间的电压大约为0.6V、并且 IC 的输入电压必须高于+0.6V。

如果尝试输出3.3V 的输出电压、输入电压不是3.5V - 5.5V、而是4.5V - 5.5V、不是吗?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob Lee:

    我同意、如果此原理图将完全使用 FET 并在1A 时输出3.3V、则输入电压应为4.5V - 5.5V。我觉得原始创建者在无负载条件下使用3.3V 输入电压。 对于较高的电压、例如仅针对电阻器上的压降的3.5V 最小电压、我会更舒服。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcoo Z:


    非常感谢您的回复。

    我要求更正数据表。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcoo Z:

    我可以添加一个问题吗?


    您的回复回答是
    『如果此原理图将完全使用 FET 并在1A 时输出3.3V、我同意输入电压应为4.5V - 5.5V。』


    尽管数据表的电路图是 PNP 晶体管、
    在使用 PNP 晶体管时、同样的答案是什么?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob Lee:

    我将在下一个数据表修订版中添加此修复。

    我假设您是指 NPN 而不是 PNP。 您可以使用 NPN 替换 PNP、但在该配置中不起作用。 通常情况下、NPN 电流升压应用的基极连接到 VREF 的输出而不是输入、以确保器件在需要时也会导通。 如果基极连接到输入端、则一旦输入电压大于0.6V、NPN 就会导通、并且未正确调节。 它还将没有电流限制、甚至在基准导通前将电流灌入基准电压。 NPN 电流升压器在具有反馈引脚以针对压降进行调节的应用中更为常见。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcoo Z:

    非常感谢您的回复。

    您的回答中还有其他问题。

    数据表 D45HB 在第11页的图20中是 PNP 晶体管。


    问题1.
    此电路是否无法正常工作?


    问题2.
    为了运行该电路、
    我该怎么做?

    (例如)
    VIN 电压范围变化?


    我附上了问题文件。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee.e2e.ti.com/.../LM4120_5F00_Question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob Lee:

    我已在下面添加了您的问题的答案。 很抱歉以前有任何混淆。

    问题1.
    此电路是否无法正常工作?
    A1。
    该电路之所以工作、是因为它是 PNP。

    问题2.
    为了运行该电路、
    我该怎么做?
    A1。
    在该电路中、PNP 用于对 LM4120的电流进行补充、而不会始终开启。 从 PNP 的基极到发射极的500 Ω 电阻器的用途是确保有足够的电压差来开启 PNP。 打开 PNP 的典型 VBE 值约为0.6V。 使用该值、我们可以看到、一旦最小1.2mA 的电流通过电阻器进入 LM4120、PNP 将打开并允许电流从发射极流向集电极。

    另一种查看方法是 LM4120将拉取所有电流、直到1.2mA、PNP 将保持关断状态。 一旦 LM4120的拉电流超过1.2mA、PNP 将打开并对 LM4120进行补充、使其达到晶体管限制的所需负载条件。

    (例如)
    VIN 电压范围变化?

    最小输入电压(空载)
    VOUT +压降+ IQ* 500欧姆= 3.3V + 0.08V + 0.138V =约3.52V
    该值高于图像中的3.3V。
    当您开始添加负载时、电压将需要更高。


    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcoo Z:

    非常感谢您的回答。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。