This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:Isense 引脚钳位二极管器件型号

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712841/ucc28180-isense-pin-clamp-diode-part-number

器件型号:UCC28180

尊敬的团队:

您是否有 Isense 引脚上钳位二极管的推荐器件型号列表?  

此致

刘罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    您可以在此应用中使用小信号肖特基二极管、例如 BAT54。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    由于客户需要确保二极管不是粘合剂或特殊二极管、因此市场上很普遍、因此您能否提供更多通过测试的器件型号?

    此致
    刘罗宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:
    您可以使用此指向 DigiKey 网站的链接。
    它将为您提供260多个器件、这些器件是具有200mA 正向电流额定值的小信号肖特基二极管。
    www.digikey.com/.../280

    这些器件中的任何一个都值得评估
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我认为没关系。 感谢您的支持。

    此致

    刘罗宾