请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-G1 主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、 BQSTUDIO
我的锂电池组具有25.2V。
这是似乎要为每个地址返回的垃圾数据。
电池充电:4294967039%
剩余容量:4294967039 mAh
电池组电压:4294967039 mV
平均电流消耗:-257mA
瞬时电流消耗:-257
瞬时电流消耗 LSB:4294967295
钽电流 MSB:4294967295
电池温度:-298 C
功耗:-1103806.50 W
我还有一个 EV2300、但我不确定如何开始调试此问题以返回正确的数据。