This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:工作正常

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704451/tps61196-is-not-working-fine

器件型号:TPS61196

您好!

我使用 TPS61196来驱动两种不同类型的 LCD 背光、一种具有 Vf= 21 VDC @ 120mA/通道、另一种具有 Vf= 30VDC @ 60mA/通道、两者都具有双通道。 TPS61196使用任何类型的单通道 LCD 工作正常、但使用双通道时、它在 Vout=0时完全不工作、并且即使驱动器处于正常状态、FAULT 引脚也始终保持高电平。 第二个问题是、当电路断电时 TP61196不会立即开启、通常我需要等待一段时间、然后它才会工作。 我尝试了很多东西,但无法解决我所附的原理图中的这些问题,请仔细研究,并在这方面帮助我。

此致、

Haris Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haris、
    当您说使用两个通道时、"即使驱动器处于正常状态、它在 Vout=0时完全不工作、并且 FAULT 引脚始终保持高电平"。 即使驱动器不工作、Vout 也应作为 Vin、因为二极管已导通。 您能检查一下吗? 您的意思是"当驱动器处于正常状态时"? 驱动程序是否正常工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    我错误地写了 Vout=0、实际上您是在写它的 Vout=Vin。 即使升压转换器正在工作、故障引脚始终保持高电平、但情况并非如此。

    此致、

    Haris Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haris、
    很抱歉耽误你的回答。 您现在还有疑问吗? 如果没有、我将关闭此帖子。