This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27531-G1:BQ27531-G1

Guru**** 2782465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712884/bq27531-g1-bq27531-g1

器件型号:BQ27531-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24192

大家好、在 BQ27531 + BQ24192的应用中、电池的 NTC 引脚连接 到 BQ27531的温度检测引脚。

BQ27531要求负 温度系数(NTC)热敏电阻、R25 = 10.0 kΩ±1%、B25/85 = 3435 kΩ±1%。

如果 使用具有不同 B 值的103AT NTC、是否有任何方法可以更改 BQ27531应用的 B 值设置?

或者 NTC 的温度系数一定不能与 BQ27531数据表中推荐的温度系数不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议坚持使用推荐的热敏电阻。 不过、可以使用不同的热敏电阻、但这需要更改数据闪存、如果有的话、您需要联系当地的 FAE 以获得帮助。
    谢谢
    Onyx