This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS43060:用于 LTSPICE 的 SPICE 模型

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS43060, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706091/tina-spice-tps43060-spice-model-for-ltspice

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件:TINA-TILM5122

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在使用 TPS43060设计转换器、需要使用 LTSpice 仿真电路。

LTSpice 中是否有 TPS43060 Spice 模型可供使用(针对 LTSpice 进行了加密)?

此致、

Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将与建模团队进行核实。 请耐心等待!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    不是 TPS43060的 LT SPICE 模型版本。 TPS43060有一个标准的 PSpice 模型。 这可以转化为所需的模型。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    您指向的 PSpice 模型似乎已加密。 打开文件"tps43060_trans.lib"时(例如,使用记事本),所有.subckt 定义都显示为 gibberish....
    是否有未加密模型可用(例如、就像 TI 为其运算放大器提供的一样)?

    或者、如果 TI 不想提供未加密模型、他们能否为我提供针对 LTSPICE 进行加密的 PSpice 模型? 这将真正帮助我更快地完成设计。

    此致、
    Nitish Agrawal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    感谢您与您的建模团队进行交流。 我回复 Garrett、请求使用未创建的 PSpice 瞬态模型(TI 为 LM5122提供了一个模型)。
    此致、
    Nitish Agrawal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    我已经脱机解决了这个问题。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    感谢您的回答。 我是否可以询问讨论离线的含义(以及您喜欢这样做的原因)?
    很抱歉、我不熟悉这个!
    此致、
    Nitish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个未创建的 PSpice 瞬态模型,该模型也可在 LTSPICE 中使用。 Garrett 稍后将与您联系,以检查您是否可以获得:)祝您好运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、
    我正在等待 TPS43060的未加密 Spice 模型。 正确的通道是什么?
    此致、
    Nitish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    我想 Garrett 会在离线时与您讨论!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett / Helen、
    我很高兴获得 Garrett 的"离线"模型。 如何"脱机"?
    此致、
    Nitish Agrawal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚从 TI 支持人员那里获得了一个模型(版本为2012年12月11日的最终1.00版)。 这是否是 Garrett 必须向我提供的相同型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Agrawal:

    您可以 通过 E2E 向他发送私人消息。

    在 E2E 中单击他的姓名、然后单击"+connect"、选择"请求友谊"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,它是相同的型号:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen / Garrett、
    TI 客户支持部门的 Gabriel Garza 为我提供了一个未加密的 TPS43060 SPICE 模型。
    TI 客户支持
    美洲客户支持中心
    512-434-1560

    我尝试在 LTSpice 中使用 TPS43060未加密的 SPICE 模型。 但是、某些行中可能会出现一些错误、例如以下行:

    e_u7 PWMOK 0值{LIMIT (V (N34828、N35569)* 1E6、0、1)}_U7 N34828 N35569
    e_u5 N22414 0值{limit (V (N24138、RMP)* 1E6、0、1)}_U5 N24138 RMP 1G
    E_U8. Zx 0值{limit (V (N38710、N40278)* 1E6、0、1)}_U8 N38710 N40278 1G

    TI 的人员是否可以帮助修复这些线路(如果他们可以检查模型、还可以帮助修复其他线路)?
    如果我今天能得到一个修正的模型、那就到了星期五 today....it、这样我就可以在周末做一些工作了。

    Garrett 曾提到他想在网上解决这个问题,但我没有与他联系。 我接受了他的"朋友"请求。

    由于您提到讨论此脱机模式、我猜您不希望我在该论坛中附加未加密的模型。

    非常感谢您的帮助。

    此致、
    Nitish Agrawal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitish、

    模型文件中没有错误。 该模型在 PSpice 和 TINA-TI 等多个仿真器中运行良好。 我可以说、许多仿真器声称 PSpice 兼容、但根据我们的经验、并非每个仿真器都符合所有语法。 这里可能是这种情况。

    遗憾的是、LTSpice EULA 不允许我们在该工具中支持我们的模型。 我认为您最好的选择是使用 TI 的免费仿真器(TINA-TI)。 大多数仿真应该已经在这个工具中为您设置、如果还没有可用的话、我们可以为您将一个现有的 PSpice 模型转换为 TINA-TI。 这可能是最快的方法来让您快速开始工作。

    如果您不熟悉 TINA-TI、下面的简短视频培训系列将帮助您快速上手。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、
    感谢您的评论。
    此致、
    Nitish