This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议:10-14V 输入电压;数字可变6-15V 输出电压@ 5A

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707019/recommendation-10-14vin-digitally-variable-6-15vout-5a

主题中讨论的其他器件:TPS61170

我很难找到一个控制器或转换器、它可以通过数字电位器以外的其他方式进行数字变化。 我假设可以通过用微控制器提供的外部基准替换内部基准来实现这一点、但我找不到任何提供该功能的器件、并且满足规格- 10-14V 输入电压6-15V 输出电压@ 5A

有人可以建议一种方法来实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会使用 webench 来测试不同的转换器/控制器、这些转换器/控制器将为您提供满足您要求的一种设计。
    然后在 FB 输入和 DAC 之间使用一个电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到通过电阻器将 DAC 连接到 FB 输入将如何实现数字控制。 通过改变 Vout 分压比、从 FB 到 GND 的数字控制电位器将起作用、但这正是我尝试避免的。 如果可以将 Vref 替换为误差放大器、我们将得到一个位置。

    不过、所有这些都不会丢失。 我刚刚无意中发现了一篇文章"基于 SEPIC 拓扑设计直流/直流转换器"- SYLT309、以 TPS61170为例。 奇怪的是、该控制器有一个称为 Easyscale 的单线制接口、使用户能够选择 x/32的 Vref、其中 x ={0 - 31}、从而选择 Vout。 它还能够接受 PWM 信号并将基准除以占空比。 这甚至可以提供更好的控制。

    因此、数字变化的问题在很大程度上得到了解决。

    现在、我要做的就是了解如何从 TPS61170上同轴电缆5A。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 TPS61170中获得5A 电流似乎是一个损失原因。

    到目前为止、我发现唯一一款在单个封装中提供数字控制和5A 的器件是 MAX16992。 它具有外部 Vref 输入、可通过滤波 PWM 端口引脚轻松提供、并且能够驱动外部 FET、从而实现我所需的75W 功率。

    TI 显然没有类似的器件、或者至少没有提供任何器件。