This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641的低功耗关断

Guru**** 2782475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712880/tps92641-low-power-shutdown-with-tps92641

器件型号:TPS92641

问题:

低功耗关断(UDIM 引脚 L->H)会产生延迟,在客户应用中会产生4ms 的延迟。

我们认为延迟与 COMP 引脚(100nF)达到标称 电平调节的时间相关   

需求:

1) 1)减少 或避免此延迟

2) 2)是否有其他/更好的方法 关闭 器件并冻结状态?

3) 3) 是否有其他/更好的方法可以  快速启动  器件?

4) 4)是否可以使用外部器件或半桥驱动器+ FET 等缓冲器增大输出电流?

谢谢

此致

Mauro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mauro、

    我在电子邮件中对此进行了回复。

    此致、