This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95377Q4M:与 UCD924x 控制器兼容?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95377Q4M, UCD9222, UCD9244, UCD74120, UCD9246, UCD74111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709768/csd95377q4m-compatible-with-ucd924x-controllers

器件型号:CSD95377Q4M
主题中讨论的其他器件: UCD9224EUCD9246EUCD9248EUCD9222UCD9244UCD74120UCD9246UCD74111

CSD95377是否与 UCD924x 数字控制器轻松兼容?

看起来它们匹配良好、我相信 UCD924x.SRE 引脚会连接到 CSD95377的 SKIP#引脚。

UCD924x 的文献似乎主要针对 UCD7xxx 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、原则上、CSD95377Q4M 将与 UCD924x 系列的数字控制器兼容。

    如果您希望 CSD95377内的过零比较器处于活动状态、则可以直接从 UCD924x SRE 引脚驱动 SKIP#引脚。

    如果 SKIP 引脚由 SRE 驱动为高电平、则 CSD95377Q4M 将以强制 CCM (连续导通模式)运行。

     为了提高轻负载效率,可以通过将 SKIP#驱动为低电平来禁用 SR FET。

    此外、您还可以将 SKIP#引脚驱动到三态窗口中、将其用作 IC 禁用。

    此致。

    Lucian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道与 UCD92xx 控制   器配合使用的 CSD95377的任何示例、但它似乎可以与最新的控制器迭代兼容、后者实现了一个功能、允许在禁用电源轨时对 PWM 输出进行三态处理。

    我知道 UCD9222和 UCD9244默认实现了此功能 、因为它们没有 SRE 引脚、我知道 UCD9224E 和 UCD9246E/UCD9248E 可以选择打开此功能。

    E 版本未显示在网络上、但已完全发布并投入生产、并且所有版本均受 Fusion GUI 支持。

    我相信一些 非 E 版本可能也支持这一点、但 我 需要深入研究一下才能确定。

    大多数 客户将 UCD92xx 器件 与 UCD7xxx 驱动器结合使用、而 UCD7xxx 驱动器不需要三态 PWM。

    CSD95377与 UCD7xxx 驱动器一样、内置没有任何电流感应功能、因此您将失去监测电流和响应电流故障的能力 、除非您可以使用 DCR 电流感应实现外部放大器来替代该功能。

    您需要每相多大的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设计包含 FPGA、DRAM 和大型闪存阵列。  FPGA 内核电流可能为~30A、但不确定、这就是我考虑灵活解决方案的原因。

    CSD9x 器件非常小巧、因此极具吸引力。  
    我们可能需要更精确的电流感应、因此 DCR 电流感应方法可能不够。  
    无论如何、我们可能必须使用感应电阻器。

    我正在查看 UCD74120、'74106和'7242器件。  它们可能就足够了。

    为什么未发布'E 版本的控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    E 版本是大型电信的固件产品、我不知道为什么它从未推广到一般市场、而是以前提供给其他客户。
    如果您需要超过25A 的电流、则可以始终将 UCD9246设置为使用两个 UCD74111/120为该电源轨实现两个相位。