This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:最小和最大死区时间

Guru**** 2813965 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712018/lm5106-min-and-max-of-dead-time

器件型号:LM5106

您好!

数据表显示、在6.6开关特性中、DT1和 DT2在 RDT=100k Ω 时为510ns (典型值)、在 RDT=10k Ω 时为86ns。

问题1:您能告诉我死区时间的最小值和最大值吗?
Q2:根据图15和16信息、25度时看不到"RTD=100k 欧姆时为510ns (典型值)、RTD=10k 欧姆时为86ns "。
    图15和16显示了什么意思?
    为什么这些数据的特性与图15/16之间存在差异?

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    感谢您深入探讨这一问题。 我是一名应用程序人员、将会帮您解决问题。 假设图正确、此数据表差异似乎是 EC 表中的错误。 让我仔细检查一下这个、并尽快更新您。

    对于最长死区时间、请查看此主题:

    为了实现最短死区时间、已经进行了测试、显示 RT = 1k 时可以实现50ns DT、但是低于50ns 的输入脉冲不能保证输出。

    还需要注意的是、TI 不保证数据表中的参数能够使用数据表中未指定的 RT 电阻器值。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将向您更新此错误。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。
    这对我很有帮助

    我补充一个问题。
    Q3:您是否有误差裕度数据(最小值和最大值)?
        这意味着在红圈下面。

    此致、
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    要了解 EC 表与图解不同的原因、请执行以下操作:

    1) 1) RDT 电阻本身的容差  

    2) 2) EC 值是典型值、典型值会因器件而异。

    当然、另一个原因可能是设置的差异、甚至是典型设计 v/s 测试的差异。

    这些图应能够用于获取最小值和最大值的通用范围、并且与 EC 规格相比、可以实现典型的部件间差异。 这有道理吗? 这是否能回答您的问题?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。
    我再补充一个问题。

    在"6开关特性"的数据表中、测试条件为 RDT = 100千欧和10千欧。
    您能告诉我测试时这些电阻器误差值的裕度吗?

    我必须向我的客户展示 DT 利润。
    如果可以获得此数据、我将能够解决客户的问题。

    此致、
    Shimizu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、

    谢谢您的介绍。 让我来看看这个问题、并尽快为您提供最新信息。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、

    当您说裕度时、您是指 RDT 容差吗?
    通过比较来自 EC 的典型值和来自图的25C、可以看到部件间的差异。
    电阻器变化可视为图的跨度(整个温度范围内的最小值/最大值)
    特性测试电路的电阻器容差可能为1%

    这是否有帮助?
    谢谢、