This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:LM3429可驱动的最大功率是多少?#39?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3429, TPS92691, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713051/lm3429-what-s-the-max-power-that-lm3429-can-drive

器件型号:LM3429
主题中讨论的其他器件: TPS92691TPS92692

大家好、

我从客户那里得到一个问题:LM3429/TPS92691/TPS92692能够驱动的最大功率是多少? 我们是否有任何相关材料介绍如何根据芯片驱动强度、灌电流/拉电流和电阻以及频率(300kHz)和 MOSFET 参数估算或计算该基准。 我们是否有用于计算功耗的工具?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    您提到的器件是控制器、因此输出功率将取决于外部组件并受其限制。 主要的是选择一个具有足够低 RDS (ON)(用于散热和效率原因)和足够低的栅极电荷(用于不限制 VCC 电流)的 FET (IVCC = Qg*FSW)。 请记住使用最少量的限制编号。

    对于 TPS92692、我们提供了 Excel 电子表格计算器来确定功率损耗并帮助进行功率级设计。 它们位于软件部分。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    谢谢 Tuan