This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65094:Intel Gen4稳压器测试工具(VRTT)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650941EVM-116, USB2ANY, IPG-UI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713129/faq-tps65094-intel-gen4-voltage-regulator-test-tool-vrtt

器件型号:TPS65094
主题中讨论的其他器件: USB2ANYIPG-UI

如何使用 Intel Gen4稳压器测试工具(VRTT)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、请务必下载包含大多数信息的英特尔文档库(文档编号:562275)中的"Apollo Lake Platform I2C PMIC Validation Using Gen4 VR Test Tool (VRTT)"白皮书。 此信息是对其的补充。

    对于 TPS65094x 系列的 VRTT 使用、需要通过 I2C 通信来完成所有必要的测试。 具体而言、BUCK2 (VCCGI)的默认电压为0V、必须在启动后由 I2C 设置。 如果没有处理器、则必须为此目的使用外部 I2C 通信。

    任何 I2C 软件狗均可用于测试所需的简单 I2C 通信、但最简单的通信如下所述。

    TPS650941EVM-116在电路板中设计了一个 USB2ANY 电路、可用于 I2C 通信。 默认情况下、用于 I2C 上拉的 DIG_1P8V 电源轨由 VSYS 提供的 BUCK3P3V 供电。 但是、如果移除 R89 (0欧姆电阻器)并安装 R88 (0欧姆电阻器)、则 USB2ANY 电路仅由 USB 电源供电、并且可独立于 EVM 的其余部分使用。 在这种情况下、只要未应用 VSYS、就可以将第二个 PMIC 连接到 I2C 线路并与进行通信。 USB2ANY 需要3.3V I2C、而 Intel 处理器通常使用1.8V、因此 EVM 上为此包含了电平转换器。 将 J33连接到客户板应允许使用 IPG-UI 和 TPS650941附加组件与 PMIC 进行通信、如用户指南 www.ti.com/.../slvuah3.pdf 中所述