This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65094:EVM 上0 Ω 和0.002 Ω 电阻的用途?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713123/faq-tps65094-purpose-of-0-and-0-002-resistors-on-evm

器件型号:TPS65094

 EVM 上0 Ω 和0.002 Ω 电阻器的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该 EVM 上有大量0 Ω 和0.002 Ω 电阻器、可用于对每个电压轨进行解构。 0.002 Ω 电阻器用于电源输入和输出、因为它们保证电阻比标准0 Ω 电阻器更低。

    可以移除这些电阻器以为 EVM 提供灵活性。 例如、可以移除 PVIN3的输入电阻器、并将外部电压源直接施加到该网络、以测量效率。

    DRVH 和 DRVL 引脚上的一组特别重要的0 Ω 电阻器。 Ω 将这些电阻器替换为10 - 30 μ F (典型值)电阻器、可以降低控制器产生的开关噪声、但会降低一些效率。 通过在原型板上包含0 Ω 电阻器、如果开关噪声导致板级噪声灵敏度问题、则可以将它们交换出来。