This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3450AEV230V30:LM3450AEV230V30

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712854/lm3450aev230v30-lm3450aev230v30

器件型号:LM3450AEV230V30

您好!

 

过去、我们在启动路径中获得了几个有关过热组件的场返回。 在更换缺陷部件后,调查未显示任何故障。

问题是、是否存在可能导致偏置功能(开关内部 Z-Diodes)故障的情况。

我有一个器件在引脚偏置时仅以14V Z 二极管(从不使用20V)开头。 出现这种情况的原因是引脚 FB 和 GND 之间的电阻器并联了一个低电阻晶体管。 在正常情况下、电阻器的值为5k1。 并联缺陷 FET 的电阻约为11k、因此两个并联电阻的结果约为3k5。

此行为是可复制的。 FB 到 GND 引脚上的3k5会导致启动电压为14V。

因此、函数 FB 和 BIAS 之间必须存在相关性。  在„正常'操作期间是否有激活20V 的条件?

 

在附件中、您将找到相应的原理图。

 

 

此致

 

INGO

 

e2e.ti.com/.../2746.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ingo、

    如果 fb 电阻为3.5千欧、则电阻正好位于或低于 VFB-SD (关断)、3.5K * 50uA = 175mV、小于(168mV + 20mV)。 由于我只有部分原理图、我假设 OPTO1用于 OVP、还有另一个光电耦合器?

    "因此、函数 FB 和 BIAS 之间必须存在相关性。 是否存在在„正常"运行"期间激活20V 电压的任何情况、是的、如果 VCC 电容器允许放电至 UVLO、否则、上述情况为关断。

    此致、