This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65094:V5ANA 和 LDO5P0引脚负载开关

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713118/faq-tps65094-v5ana-and-ldo5p0-pin-load-switch

器件型号:TPS65094

V5ANA 至 LDO5P0负载开关如何工作? 它的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于典型应用、LDO5P0输出引脚用于提供5V 电压、从而为控制器驱动器供电。 LDO5P0输出引脚充当电源路径、以确保驱动器能够在不存在5V 电压时运行、但在存在5V 电压时切换到更高效的5V 电源。 为了实现这一点、LDO5P0引脚最初仅连接到 LDO5块、该块从 VSYS 提供5V 稳压电源。 由于 VSYS 可以在宽范围内运行、包括高达21V 的电压、因此 LDO 不是最高效的5V 电源。 相反、只要 V5ANA 引脚提供外部5V 电源、内部 V5ANA 至 LDO5P0负载开关就会启用、5V 外部电源将接管为控制器驱动器供电的工作。

    这种方法的优势是、即使外部5V 电压不可用、驱动器也可以继续运行。 在大多数应用中、这不是一项要求、因为 Braswell 平台被设计为具有外部5V 电压作为常开电源轨。 在这种情况下、外部5V 可直接连接到驱动器输入。