This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431:浮点阳极是否正常?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV431, TLV431, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713109/tlv431-is-floating-anode-ok

器件型号:TLV431
主题中讨论的其他器件:LMV431TINA-TI

我需要一个电路来限制 A/D 输入中的电压偏移。 A/D 固定输入电压范围为-0.1V 至1.9V。 在我想解决这一需求的电路草稿下方:

右侧的基准电压的使用非常简单。 我的问题是、是否可以像左侧尺寸一样使用 TLV431 (或 LMV431)、即阳极悬空。 我知道我需要为每个电容器使用一个1uF 的电容器(在绘制拔模时考虑了 LMV431)。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elder Costa、

    我在 TINA-TI 中测试了左侧电路、它按预期工作。 我在左侧没有看到该电路有任何问题。 我们的并联电压基准是浮动的、这种情况很常见。

    请记住、TLV431是1.25V 器件。  我们还提供 LM4041、这是一款1.225V 器  件、仅具有2个引脚、可在所有电容值下保持稳定、这可简化您的设计。


    -Marcoo