This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:功率耗散公式

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712876/tps92511-equation-of-power-dissipation

器件型号:TPS92511

请告诉我 TPS92511的功率耗散公式。

顺便说一下;

我在数据表 P22中找到了"根据图13的效率曲线估算得出的值"、  

但我不理解、图13并不是效率曲线(P10)。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!

    我不理解您的问题。 图13不是效率、也不在第22页。

    "7.3特性说明
    7.3.1脉冲电平调制(PLM)控制
    TPS92511中使用了专有的脉冲电平调制(PLM)控制方法。 它可以调节
    通过仅感应导通期间的电感器电流来平均 LED 电流(图13)。 集成 MOSFET
    TPS92511中的感应和控制电路在内部实现整个 PLM 控制、因此实现了控制
    不会受到可能来自外部组件的容差和噪声问题的影响。 进行了比较
    通过感应整个 LED 上的电流来调节 LED 平均电流的传统方法
    在开关周期中、PLM 中的感应电路上的功率耗散要低得多。 例如、考虑一个占空比
    周期为0.5时、PLM 中电流感应的功率耗散可减少一半。 PLM 无需外部
    环路补偿电路。 此外、稳压 LED 电流的精度很高(中的精度通常为±3.5%
    TPS92511)。"

    上面有关功率耗散的说明与电流检测有关、电流检测仅需测量部分开关波形、而不是整个开关周期。 我仅在导通期间感应。

    图13显示了 PLM 模式的电感器电流、第22页是布局指南。

    此致、