This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65086:控制器上的最大电流是多少?

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713116/faq-tps65086-what-is-the-max-current-on-the-controllers

器件型号:TPS65086

控制器上的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制器没有绝对最大电流。 最大电流很可能由最大负载时的最低效率或 FET 接受的最大功率耗散决定。

    对于需要30A 以上电流的应用、不建议使用驱动强度、因为可能无法满足效率和 FET 要求。 可以使用 NexFET 功率损耗计算器 www.ti.com/.../mosfet-loss-calc 等工具估算效率