This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS65086:为了满足我的设计、我应该在 EVM 上实施哪些更改?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713114/faq-tps65086-what-changes-should-i-implement-on-the-evm-to-meet-my-design

器件型号:TPS65086
主题中讨论的其他器件:CSD87381P

为了满足我的设计、我应该在 EVM 上实施哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS650860 EVM 设计为原型板、不是任何解决方案的理想选择。 在查看特定设计时、需要考虑的主要因素是电感器、电容器和 FET。

    为了获得已知 Vin / Vout / Iout 组合的最佳性能、可以从数据表中计算电感值。 该板的尺寸适用于控制器的6.8 x 7.3mm 电感器和转换器的3.2 x 2.5mm 电感器。

    还可以根据所需的瞬态性能从数据表中确定合适的电容。 根据电容器的降额、Vout 在这里会产生很大的影响。

    最后、电路板上的 FET 具有限制。 具体而言、CSD87381P 允许的最大功耗为4W、因此具有高输出电压和 Iout 的设计可能受板载 FET 的限制。