Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS65086, TPS650861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65086 如何对定序进行编程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS65086、TPS650864和 TPS650861系列的序列存储在一次性可编程(OTP)存储器中。
对于 TPS65086和 TPS650864、这些序列在工厂生产期间进行编程、不能由客户修改。
TPS650861具有一个 OTP、可由客户进行编程以适应多种设计。 有关如何对其进行编程的详细信息、请参阅 TPS650861产品文件夹。
定制版本 TPS65086、TPS650861或 TPS650864的出厂编程需要额外资源、并将根据业务案例进行评估。 TPS650860和 TPS6508641是 TPS65086x 系列的一些版本示例、这些版本解决了特定的 SoC 问题、但客户不可编程。
或者、也可以通过 I2C 使用板载微控制器来启用/禁用 VR。