This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:查找不带驱动器级的 LM5106等器件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711337/lm5106-find-some-part-like-lm5106-without-driver-stage

器件型号:LM5106

如果 TI 有一个器件、其输入可能是顶部 FET 的 PWM、而输出是底部 FET 的 PWM、具有半桥应用的死区时间、那么我想使用 konw。 它就像具有 DT 但没有栅极驱动器的互补栅极电路、比如没有驱动器级的 LM5106。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    感谢您的提问、我是一名应用程序、将为您提供帮助。 那么、您在寻找具有单个输入和死区时间的半桥驱动器吗? 我们的所有驱动器都包含输出驱动器。 我们具有小于 LM5106驱动电流的互补驱动器、但 LM5106应能够通过添加大型外部栅极电阻来限制电流能力。 如果不使用外部栅极电阻器级联 LM5106、TI 还可能有一个逻辑器件适合您。

    希望这对您有所帮助、如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    很抱歉、我的话语很难理解。 没错、我需要的是一个可以传输异步功率以进行同步的逻辑器件。 该部件是一个 PWM 信号输入和具有死区时间控制功能的互补 PWM 信号输出。 您知道 TI 的任何部分都可以满足这一设计人员要求吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    看起来我们没有完全实现这一目标的 IC、但这是电源论坛、因此如果您在逻辑论坛中重新发布此问题、我认为您可能会得到更好的答案。

    查看我在研究中发现的内容:
    1) 1)我们可以为 RC 滤波器使用一些逻辑门 IC 和一些外部元件、以形成一定的死区时间。
    electronics.stackexchange.com/.../how-to-generate-complementary-pwm-signal-using-an-ic-integrated-circuit
    2) 2) Ive 还听说过尝试使用几个555计时器并对类似的延迟进行编程

    谢谢、