This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:VHS 引脚上存在问题

Guru**** 2618755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712685/ucc27211-problem-on-the-vhs-pin

器件型号:UCC27211

我遇到了与 UCC27211相同的问题、当 HI 和 LI 为低电平时、HS 有一个6V 电压电平 HO。

无论是在 PCB 上测试还是在单个 IC 上测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是一名支持 UCC27211驱动程序的应用工程师、将致力于解决您的问题。

    您能否更详细地描述您的电路配置? 由于以下原因,先前提到的帖子具有此条件。

    MOSFET 开关节点未连接到变压器或通常连接到动力传动系统中的电感器。 在 LI 和 HI 输入均为低电平时、高侧和低侧 MOSFET 均关闭、因此开关节点上存在高电阻、或者高侧 MOSFET 源极和低侧 MOSFET 漏极的公共连接。

    自举电容器通过从 VDD 到 HB 的二极管充电、该电容器从 HB 和 HS 连接。 HB 到 HS 电容器的充电电流具有到 HS 引脚的导通路径。 在 HS 保持悬空的情况下、有一条从 VDD 到 HS 的路径导致 HS 引脚电压升高。 与 大多数电源转换器中一样、如果有变压器或电感器连接到 HS、则会在 HS 引脚上提供电流路径或阻抗。 当 LO 输出变为高电平且 HS 引脚切换至接地时、自举电容器通常充满电。

    请告诉我您的电路中是否存在这种情况。

    此致、

    Richard Herring