This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 看门狗

Guru**** 2617715 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712270/watchdog

在正常情况下、VCC 为3V

在总断电中、我们关闭所有电源

 

但我们具有低泄漏电流、使电压保持在1V

您是否有任何解决方案可以使有源负载(大约100R)仅适用于 v< 2.5V

 

它应该能够在0-2.5V 之间工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、

    您必须提供更多信息。 您使用的是哪种器件? 您有原理图吗?

    Michael