This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:从3.8V 开始的电压锥相

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713087/bq24040-voltage-taper-phase-starting-at-3-8v

主题中讨论的其他器件:BQ51013BBQ24040HelloBill、

我将使用3.7/800mAh 锂聚合物电池以及 BQ24040DSQR 充电器和 BQ51013B QI 执行更多测试。

快速充电比为0.68C (I SET 大约为550mA -> R SET 1K)、%项为5%(~25mA、R PRETERM 也为1K)。

我想知道当充电过程从电流阶段切换到恒定电压时、电池电压阈值是多少。 根据通用 Lion/LiPo 电池文献、阈值为4.1V、但在我的案例中、阈值始终为3.7-3.8V。 即:7-8分钟内初始快速电流为550mA、然后当电池电压为3.7-3.8V 时、快速电流开始下降。

由于电池的总容量(测量值)为850-900mAh、因此充电过程正常。

在数据表中、我看不到任何有关我的阈值的规格。

谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Joaquim
    有几个因素可能导致充电的电压整形阶段在较低的电压下开始。
    bq24040压降电压(输入到输出)在1A 充电电流和500mA 或50%充电电流下的额定电压为325mV。 在我的测试中、为了防止充电电流降低输入到输出电压、需要大于750mV。 建议检查充电电流开始下降的点的输入电压。
    此外、IC 的 OUT 引脚和电池之间的电阻可能会导致类似的行为。 电阻会将 OUT 处的电压增加至4.2V、并开始降低电流。