This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14206:软启动要求

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707051/lmr14206-soft-start-requirement

器件型号:LMR14206

我在我们的设计中使用 LMR14206XMK/NOPB。 我分析 我的设计的浪涌要求。  我 将驱动/SHDN 引脚、如以下原理图所示。  您能否告诉我如何计算我的电路的输出电压的上升时间/启动时间? 因为我无法从数据表中获得答案。

SW_BAT - 8V-12V

此致

Maharajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    典型的软启动时间大约为200us。
    此时间可以通过 SHDN 引脚上的电容器来增加。
    请参阅数据表的第8页
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    我无法从数据表中获取200us 规格。 现在是时候根据我的设计将电压提升到5V 了吗?

    此致
    Maharajan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输出电压为5V 时、可能会达到300us。