This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5005:引脚开关节点处的 LM5005MH 矩形信号

Guru**** 2590930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708637/webench-tools-lm5005-lm5005mh-rectangle-signal-at-pin-switching-node

器件型号:LM5005

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我将使用输入电压为54-60伏的 LM5005MH。 折值用于:

 

RT:24kOhm /1%

LF:33µH μ F;Cramp:330pF

Rfb1:1、69kOhm /1%;Rfb2:1kohm /1%

Cbst:22nF

CSS:10nF

VCC:8伏、带外部稳压器

DF:STPS5H100B

我尝试了一些操作来获得更好的输入电压结果、但我仍然对输出电压不满意:

  • 我试过 LF:100µH / cramp:1nF
  • RT:11千欧、20千欧

 该项目中的电流为500mA - 600mA。 是否有人知道要尝试什么? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请分享您的原理图以及您可能存在的任何波形的确切问题。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动、我将关闭此功能